FUSIONPCBは海外基板屋であり、非常に格安基板製造・実装サービスを誇り、多く の日本メーカーにPCB製造サービスを提供しています。深センの華強北から部品を調達し、OPLリストには数万点部品が揃えています。更に、2018年12月のトランジスタ技術12月号の「作り放題!1ドル基板電子工作 >DVD」にも弊社の基板製造サービスが紹介されました。 日本メーカーの間で人気が高まると予想されています。
お知らせ
![](https://blog.fusionpcb.jp/wp-content/uploads/2023/07/封面封面-600x400.png)
全てのPCBA注文に無料の機能テストが付いています!Seeed Fusionでアジャイルなサービスをお楽しみください!
大変お知らせです!全く新しい無料の機能テストが始まりました! 優れた製品品質を保証し、顧客満足度を向上させることを目指して、Seeed Fusionは2年前に無料の機能テストプランを導入し、大変な好評を得ました。本日、私たちは喜ばしい大きなサービスアップグレードを発表することができます。今後、全てのPCBA注文において制限なしで無料の機能テストが利用可能です!ご注文いただく全てのPCBAにこの向上されたサービスをご利用いただけます。 PCBA製造は複雑なプロセスであり、複数の緻密なステップが関わっています。そのため、機能テストは組み立てられたPCBの最適な性能を保証するために非常に重要な品質管理方法となります。Seeed Fusionでは、テストの最も重要な意義を認識しています。そのため、全てのPCBA注文に対する無料の機能テストの正式な開始を喜びとともにお知らせいたします。 なぜテストが重要なのでしょうか? PCBアセンブリを含む製品が到着時に故障していることは、経済的にも時間的にも非常に悔しい結果です。特に必要な再作業用の機器がない場合、問題を修正することは難しい場合もあります。少量生産では、AOI(自動光学検査装置)やX線検査(AXI)などのより高価なテスト方法を利用することが困難な場合もあります。そこで機能テストが役立つのです。 PCBA機能テストとは何ですか? PCBA機能テストは、製品の最終的な品質保証手順であり、ボードが予定どおりの動作をすることを、実際の動作環境をシミュレートして検証します。電源のオン/オフテスト、LEDテスト、または包括的なソフトウェアプログラムの実行など、簡単なものから複雑なものまで、さまざまなテストが行われます。 Seeedは現在、全てのPCBA注文に対して無料の機能テストを提供し、PCBA製品の品質を保証し、コストのかかる遅延を回避します。 製造業においては、問題が早期に発見されればされるほど、修正が安価で容易になります。Seeedのエンジニアがボードを出荷前にテストすることで、不良品のリワークを現地で行い、製造ラインから出るすべてのボードが意図した動作をすることを保証します。技術者によるポイント・トゥ・ポイントの電圧テストや、カスタムのテストジグの作成、ファームウェアの書き込みも、当社内で対応できます。 無料のPCBA機能テストを受けるにはどうすればよいですか? 1つのピースをテストすることで、視覚検査だけでは見逃される可能性のあるエラーや、ターンキープロセス全体を検証できます。このサービスの恩恵を受ける先駆者の一人になりましょう。手順は直感的で迅速です。 まず、通常どおり、GerberファイルとBOMファイルをアップロードし、ボードのパラメータやその他の機能を選択します。システムは通常どおりPCBAの見積もりを生成します。 上記を完了したら、以下の機能テストセクションに移動し、[100%機能テスト]を選択します。その後、ボードの機能をテストするためのテストプランをアップロードします。また、後でボードが完成する前にテストプランをアップロードすることもできます。…
詳しくへ最近の投稿
情熱を燃やし、アイディアを生み出し、Seeed FusionにてGrove Sensorを開発してみ、$300 以上の賞を取りましょう!
コミュニティの皆さん、既存の400+Groveモジュールにてプロジェクトを完成するのは難しいと思いますか? 長い間期待していてもまだ提供されないGroveモジュールがありますか? 自分のGroveモジュールを開発するという夢を叶えたいと思いますか? そうでしたら、こういうキャンペーンがあります。 コミュニティに還元し、素晴らしいアイデアを実現させるため、Seeed Fusionは「Grove Sensor Co-brand Campaign」を実施中です。それにより、設計者のGroveデザインを実物に変えるに協力し、さらに弊社の公式ストアでも発売できます。もっとエキサイティングなのは、参加者は皆$300以上の報奨を得るチャンスがあります! 無限のGrove Sensorを探求・共同作成し、現実世界の課題を解決してみましょう! 今のところ、Seeed Studioはsensors, LEDs, inputs,…
詳しくへ技術サポート
Sorry. No data so far.
標準規格書
Sorry. No data so far.
よくある質問
Sorry. No data so far.